This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:在 SmartRF Studio 7 中未识别 CC2652PSIP(显示“未知“)

Guru**** 2774235 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP, LP-CC2652PSIP, LP-CC2652RSIP, UNIFLASH, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1587202/cc2652psip-cc2652psip-not-recognized-in-smartrf-studio-7-shows-unknown

器件型号: CC2652PSIP
主题中讨论的其他器件:LP-CC2652RSIPUNIFLASHCC2652R7

image.png

TI 团队大家好、

我目前正在处理的 CC2652PSIP 开发套件 并尝试执行的任务 使用 SmartRF Studio 7 进行射频测试
如附图所示 CC2652PSIP 芯片通过跳线连接 、但 SmartRF Studio 7 将设备显示为 “未知“ 并且无法识别它。

器件已正确连接并通电、其他工具(例如闪存编程器 2)似乎可以正确检测到它。

您能否告知我如何使 SmartRF Studio 7 识别 CC2652PSIP 器件?
此设置是否需要任何特定的配置、固件或跳线设置?

提前感谢您的支持。

此致、
Han Jaeseung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaeseung:

    我没有 LP-CC2652PSIP、但我有 LP-CC2652RSIP 和其他类似的 LaunchPad。  我已经确认、VCC、GND、RST、TMS 和 TCK 引脚都是连接到 Smart RF Studio 7 所必需的。  如果可以使用 CCS、Uniflash 和 Smart RF Programmer 2 对 LaunchPad 进行编程、您可以尝试重新安装 Smart RF Studio 7、或在其他计算机上进行测试。  如果您有其他 LaunchPad 也无法与 Smart RF Studio 7 通信、这是另一个安装错误的指示、但如果其他 LaunchPad 成功、您可以进一步考虑相关 LP-CC2652PSIP 的状况、以及器件修订版(Uniflash ->设置和实用程序->读取器件信息)

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jaeseung、

    我同意 Ryan 的观点、移除了 CC2652R7 电路板上的所有跳线电缆(GND、3.3V、RESET、TWS、TCK 除外)、SmartRF Studio 7 能够识别并连接到器件。  

    谢谢、
    Alex F