This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC2652R7 与 CC2652R1 的匹配电路差异

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1605221/cc2652r-the-difference-of-matching-circuit-of-cc2652r7-vs-cc2652r1

器件型号: CC2652R

尊敬的团队:

我们希望使用 CC2652 来开发 2.4GHz Zigbee 远程控制器。 我们正在考虑 CC2652R1 和 CC2652R7。  哪一种更适合新设计?

我发现 CC2652R1 和 CC2652R7 的匹配电路在 C11、L21、L12、L13 中不同、哪一个更适合新设计?  

CC2652R1 和 CC2652R7 内的射频硬件是否相同?

此致、

Musen Plus, Binh

 

CC2652R1 的参考电路:

 

 

image.png

 

CC2652R7 的基准电路:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binh:

    元件值的差异是由于每种设计中使用不同的 SMD 元件封装尺寸 (0402 和 0201) 造成的、有关说明、请参阅  第 2.4 款  一半  SWRA814  (SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南) https://www.ti.com/lit/swra814

    因此、您可以根据您希望使用的 SMD 封装尺寸来选择设计(由于 PCB 尺寸较小、0201 可能更好)。

    这样、就有适用于两种 SMD 元件封装尺寸的设计。 CC2652R1 和 CC2652R7 的射频前端是相同的、并且两个器件 (RGZ) 的器件封装尺寸也相同、因此您可以互换使用任一个电路。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、  

    非常感谢您的答复。 明白了!

    此致、

    Musen Plus, Binh