This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:哪个文件可以更改 TX_POWER、引导加载程序后门 DIO 和 LF 时钟源

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1635277/cc2652p-which-file-can-change-tx_power-bootloader-backdoor-dio-and-lf-clock-source

器件型号: CC2652P
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

我从 GitHub 存储库 (https://github.com/TexasInstruments/ot-ti) 下载了 OpenThread。 我需要更改一些参数。 您能告诉我应该修改哪些文件吗?

  1. TX_POWER
  2.  引导加载程序后门 DIO 和引导加载程序后门的触发电平  
  3. LF 时钟源
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimi:

    这些是通过修改 openthread.syscfg 文件来实现的、最好是 使用独立的 SysConfig 工具。

    1. 自定义-> IEEE -> TX 功率
    2. 器件配置->启用引导加载程序/后门
    3. 器件配置-> LF 时钟源

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我下载并使用 Sysconfig(Linux 版本)工具。 但无法打开 SysConfig 文件。 请告诉我如何解决它,谢谢。

    我尝试通过终端打开它、但收到另一个错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否按照我链接的 GitHub 文档中的说明添加了 CLI 参数?  这将解释电路板和器件缺失参数的原因。

    // @cliArgs --product <path to SDK>/.metadata/product.json --board /ti/boards/CC1352P_2_LAUNCHXL --rtos freertos

    您的 SDK 路径可能如/home/kimi/ot-ti/third_party/ti_simplelink_sdk/repo_cc13xx_cc26xx/.metadata/product.json 所示、

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢你。 它是有效的