This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:在 CC2530 P0_R2/P1_0 引脚受到干扰后、功耗变得非常高。

Guru**** 2975420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1639057/cc2530-after-interference-on-the-cc2530-p0_2-p1_0-pins-the-power-consumption-becomes-extremely-high

器件型号: CC2530

您好!

  我们在工程中遇到相同的配置、其中 P0_R2 和 P0_R3 都配置为输出低电平。 这些 IO 均未连接到任何外部器件。 用镊子触摸 P0_R2 时、功耗会显著增加。 此时、该引脚上测得的电压约为 0.63V。 以相同的方式触摸 P0_R3 不会导致该问题。 出现此问题时、只能通过下电上电恢复正常。 您能否帮助分析导致这种情况的原因以及如何解决? 我们期待着你的答复。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lu、

    您是否在 TI EVM 和定制 PCB 上测试了这种行为?  在 IAR 中进行调试时、您是否能够确认 P0_R2 和 P0_R3 的寄存器配置相同?  请注意 CC253X 用户指南中针对未使用 IO 引脚的以下建议

    未使用的 I/O 引脚应具有已定义的电平而不是悬空。 其中一种方法是将引脚保持未连接状态、并将引脚配置为具有上拉电阻的通用 I/O 输入。 这也是复位期间和复位之后所有引脚的状态(P1.0 和 P1.1 除外,它们没有上拉或下拉能力)。 或者、该引脚可配置为通用 I/O 输出。 在任一种情况下、该引脚都不应直接连接到 VDD 或 GND、以避免过多的功耗。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢您的快速答复。 我们仅在定制 PCB 上测试了此现象、并且在多个相同芯片上观察到了相同现象。 在 IAR 中进行调试时、我们确认 P0_R2 和 P0_R3 具有相同的寄存器配置、既配置为输出、也驱动为低电平。 根据您的分析、这种现象在什么情况下会发生?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过将这些引脚设置为具有内部上拉电阻的通用 I/O 输入?  P0_2 是内部运算放大器的输出、您是否已确保未启用该功能?  您能否量化电流消耗的大小?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未尝试通过内部上拉电阻器将这些引脚配置为通用 I/O 输入。 正常情况下、电流消耗约为十几毫安左右、但当发生异常时、电流消耗可能会超过 400mA。 我们尝试了在相应的引脚上添加一个 10K 下拉电阻器、但这没有效果。 唯一可行的解决方案是在 P0_R2 和 GND 之间添加一个 10nF 陶瓷电容器。

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P0_2 上的内部运算放大器输出功能默认为禁用、这是芯片的默认设置。 我们还尝试了使用内部上拉电阻器将 P0_2 引脚配置为通用 I/O 输入、但问题仍然存在。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您报告您的调查结果、很遗憾、我没有其他建议。   

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有更好的解决方案来解决此问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将设计提交到 SIMPLELINK-2-4GH-DESIGN-REPONS 以供进一步审查。  您是否在 TI EVM 上重现了该问题?  如果未使用的 IO 可以解决系统的问题、我不担心在该 IO 上实现 10nF 电容器。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 遗憾的是、我们目前没有 TI 的官方评估板 (EVM)、因此我们无法执行此测试。

    谢谢。