Other Parts Discussed in Thread: CC2652P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题: CC2652P 中讨论的其他器件
CC2652P 器件:
我们目前正在为集成了您的板载无线电模块的电子器件准备 RED 认证流程。
对于认证测试、实验室要求提供用于连续传输模式的专用固件版本、并满足以下要求:
- 无线电频段占用率高于 98%;
- 在最高无线电信道上操作;
- 以最大输出功率传输;
- BLE 和 ZigBee 模式的可用性。
请确认您是否已经有这些固件版本、如果有、您是否可以向我们提供这些版本、以便我们可以将它们直接加载到无线电模块上?
另外、如果需要使用这些固件版本对模块进行编程以及设置最大传输功率、请告知我们是否需要任何具体说明、工具或程序。
我们仍可随时获取您可能需要的任何其他技术信息。
BR Luigi