This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:RED 认证测试

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1656957/cc2652p-red-certification-tests

主题: CC2652P 中讨论的其他器件

CC2652P 器件:

我们目前正在为集成了您的板载无线电模块的电子器件准备 RED 认证流程。

对于认证测试、实验室要求提供用于连续传输模式的专用固件版本、并满足以下要求:

  • 无线电频段占用率高于 98%;
  • 在最高无线电信道上操作;
  • 以最大输出功率传输;
  • BLE 和 ZigBee 模式的可用性。

请确认您是否已经有这些固件版本、如果有、您是否可以向我们提供这些版本、以便我们可以将它们直接加载到无线电模块上?

另外、如果需要使用这些固件版本对模块进行编程以及设置最大传输功率、请告知我们是否需要任何具体说明、工具或程序。

我们仍可随时获取您可能需要的任何其他技术信息。

BR Luigi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luigi、

    TI 提供的选项包括 1) Smart RF Studio 7 、这需要 JTAG 连接并使用不需要以任何特定方式对器件进行编程的 ROM 命令进行通信;或 2) 对器 件上的 rfDiagnostics 示例进行编程并通过 UART 连接使用 AT 命令来配置无线电和启动测试模式。

    任何一个都将满足您的所有要求、无论您选择哪一个、主要取决于您所需的接口。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “你是我的!

    BR Luigi