This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CCS11.1中的 XDS110错误

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1072603/cc2652r-xds110-error-in-ccs11-1

部件号:CC2652R
《线程》中讨论的其他部件:UNIFLASH,

您好,

过去,我一直使用 XDS110调试基于 SimpleLink 的产品。 过去几周经常发生这样的情况:无法启动调试会话,因为 XDS 失败并显示以下消息:

Error initializing emulator:
(Error -260 @ 0x0)
An attempt to connect to the XDS110 failed.
The cause may be one or more of: no XDS110 is connected, invalid
firmware update, invalid XDS110 serial number, or faulty USB
cable. The firmware and serial number may be updated using the
xdsdfu utility found in the .../ccs_base/common/uscif/xds110
directory of your installation. View the XDS110SupportReadMe.pdf
file there for instructions.
(Emulation package 9.6.0.00172)

今天,它已经达到了一个程度,我可以说它不再可用,因为它不能连接到目标,或者如果它随机连接,它将在调试会话期间中断。 我下载了最后一个 CCS (11.1),因为我认为可能的错误将在该版本中得到解决。 不幸的是,它仍然不起作用。 重新启动后,几乎总是可以连接到目标,但如果我停止调试会话并再次启动它,它将不起作用。

我还使用 xdsdfu 实用程序检查了它,如果它处于无法调试的状态,它也会在该工具中显示0个设备。 如果我重新连接设备 ,它会在 xdsdfu.exe -e 中正常显示。

使用闪存编程器2进行闪存也可以正常工作。 Uniflash 并不总是能完美工作。

可以帮我解决这个问题吗?

谢谢
阿尔明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能拍张照片告诉我您的 CDS110和 CC2652R 之间的连接吗? 您是否在 XDS110和 CC2652R 之间使用长调试电缆? 如果是这样,请尽量缩短电缆的长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天可以发送一张照片。 我尝试了3根不同的电缆,最短的电缆大约是20厘米。 我还试图在没有任何效果的情况下降低频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议不要使用长度超过10 cm 的调试电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N3xus132您好!

    根据所提供的调试信息,我同意黄先生的评估,即这是一个硬件连接问题,并建议您提高设置的稳定性和可靠性,以提高与 XDS110通信的成功率。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是我的想法。 我尝试了3条不同的电缆,我以前曾使用过这些电缆进行调试,我知道它们是有效的。 如果您将50厘米电缆与启动垫一起交付,那么您说 USB 电缆的最大长度应为10厘米,这是我无法接受的。 这意味着您所发的解决方案不够强大。

    我明天会尝试更多的电缆,但我不相信它会起作用,因为我甚至尝试降低 JTAG 频率…

    你还有其他建议可以尝试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在测试多个主板,它们是否都表现出类似的行为?  我认为这是在定制设计上经历的,而不是在 TI LaunchPad 上经历的?  该主板或电缆最近是否发生过可能导致性能下降的情况?

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为“使用启动板提供50厘米电缆”是 USB 电缆,而不是 XDS110和 CC2652R 之间的带状电缆。 我所描述的调试电缆长度建议不要超过10cm,这是 XDS110和 CC2562R 之间的带状电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,好的。 我没有意识到您是指带状电缆。 尽管如此,我还是遇到了问题,我再也看不到 XDS110本身了。 调试问题是次要问题。 我遇到的主要问题是,在启动调试会话一次后,这些工具再也找不到调试器。

    下面是我的流程的简短描述:

    -通过 USB 将 Launchpad 或调试器连接到 PC
    -在 CCS 11.1中启动调试会话
    -调试会话失败或手动停止
    -启动板/调试器消失。 再次启动调试会话不起作用。 我必须将其连接到另一个 USB 端口或重新启动 PC,才能再次启动调试会话

    [引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/Zigbe-and thread/f/ZigBee 线程-forum/1072603/cc2652r-xds110-error-In ccs11-1/3969544#3969544]\n 您是否正在测试多个主板,它们是否都显示类似行为[引用/引用]

    是的,我在不同的定制设计中看到了这种行为,但我接受了这种行为,并能够应对。 现在我无法继续工作。 也没有任何东西可以降低硬件的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用闪存编程器2或 Uniflash,它们能否识别您的 XDS110调试器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我在 CCS 中未启动调试会话的情况下连接闪存编程器2,则可以使用闪存编程器2,而不会出现任何问题。 我不确定它是否总是与 W ü Úniflash 配合使用,因为我主要使用闪存编程器2。

    在 CCS 调试会话后,闪存编程器2也不再重新检测 XDS110,我必须重新连接 USB 电缆才能再次看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试重新启动 Windows 和 CCS 以查看其是否有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在所做的:
    将项目复制到新工作区,将 SDK 更新为最新的5.30。
    现在,错误似乎消失了。 我现在可以毫无问题地进行调试...