《线程》中讨论的其他部件:UNIFLASH,
您好,
过去,我一直使用 XDS110调试基于 SimpleLink 的产品。 过去几周经常发生这样的情况:无法启动调试会话,因为 XDS 失败并显示以下消息:
Error initializing emulator: (Error -260 @ 0x0) An attempt to connect to the XDS110 failed. The cause may be one or more of: no XDS110 is connected, invalid firmware update, invalid XDS110 serial number, or faulty USB cable. The firmware and serial number may be updated using the xdsdfu utility found in the .../ccs_base/common/uscif/xds110 directory of your installation. View the XDS110SupportReadMe.pdf file there for instructions. (Emulation package 9.6.0.00172)
今天,它已经达到了一个程度,我可以说它不再可用,因为它不能连接到目标,或者如果它随机连接,它将在调试会话期间中断。 我下载了最后一个 CCS (11.1),因为我认为可能的错误将在该版本中得到解决。 不幸的是,它仍然不起作用。 重新启动后,几乎总是可以连接到目标,但如果我停止调试会话并再次启动它,它将不起作用。
我还使用 xdsdfu 实用程序检查了它,如果它处于无法调试的状态,它也会在该工具中显示0个设备。 如果我重新连接设备 ,它会在 xdsdfu.exe -e 中正常显示。
使用闪存编程器2进行闪存也可以正常工作。 Uniflash 并不总是能完美工作。
可以帮我解决这个问题吗?
谢谢
阿尔明