Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2538
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
“线程”中讨论的其它部件:CC2650, CC2538你(们)好
设备:CC2650
ZigBee 堆栈:1.2.2a
服务器:CC2538
-----
如果同时有多台服务器具有相同的信道。
例如:服务器 A,B,C,通道20
服务器 A 最远。 (RSSI:-90dBm)
服务器 B 中等距离(RSSI:-70dBm)
服务器 C 是最近的(RSSI:-45dBm)
所有三台服务器都允许设备连接。
当我的设备扫描时,服务器 A 始终首先响应。
连接到服务器 A 后,设备始终由于信号较差而断开连接
我的设备能否自动确定具有更好信号的其他服务器以进行连接?