This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650 Zigbee 在同一个信道中选择一个波状信号强度进行连接。

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1071170/cc2650-zigbee-choose-a-batter-signal-strength-in-the-same-channel-to-connect

“线程”中讨论的其它部件:CC2650, CC2538

你(们)好

设备:CC2650
ZigBee 堆栈:1.2.2a

服务器:CC2538

-----

如果同时有多台服务器具有相同的信道。

例如:服务器 A,B,C,通道20

服务器 A 最远。 (RSSI:-90dBm)
服务器 B 中等距离(RSSI:-70dBm)
服务器 C 是最近的(RSSI:-45dBm)

所有三台服务器都允许设备连接。

当我的设备扫描时,服务器 A 始终首先响应。

连接到服务器 A 后,设备始终由于信号较差而断开连接

我的设备能否自动确定具有更好信号的其他服务器以进行连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能要尝试检查 ZDO_beaconNotifyIndCB 中的信标 LQI,以便您的设备尝试加入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    ZDO_beaconNotifyIndCB()处理信标并写入 NwkDescList。

    ZDApp_NwkDescListProcessing()是从 NwkDescList 中选择要加入的网络。

     我能在同一个信道上找到信号更好的网络,以便通过此函数<ZDApp_NwkDescListProcessing()进行连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试以这种方式实施。