This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:在刻录芯片并重新刷新后,代码可以保存多长时间

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1080472/cc2530-how-long-the-code-can-be-saved-after-the-chip-is-burned-and-then-reflow

部件号:CC2530
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

CC2530芯片在回流前被烧坏。 产品在出厂前经过严格测试,没有问题。 大约两年后,20%的芯片在通电时无法工作。

他们已经完成了以下测试:首先验证硬件,每个电压输出是否良好,以及芯片是否已正确通电。 然后重新刻录异常的产品代码,并将其全部恢复为正常状态。

客户怀疑此问题与缺少芯片代码有关。 请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    为帮助我们诊断问题,您需要回答三个问题:

    1.你能澄清问题吗? 您是否说,当他们取出不起作用的芯片时,将原始代码重新刷新到芯片上,并给它们重新加电,然后他们又开始工作?

    2.产品代码有什么异常?

    3.您在这里指的是什么缺失的代码?

    最佳

    不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate 您好,

    感谢你的帮助。

    [引用 userid="358670" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/ZigBee 和线程/f/Zigbe-thread-forum/1080472/CC2530-How-Long-the-code-can-bee-save-ther-the-the-chip-is -burl-the-reflow-/4000451]1.451#4000451]1。 您能澄清问题吗? 您是否在说,当他们取出不起作用的芯片时,将原始代码重新刷新到芯片上,并将其重新启动,然后他们将再次开始工作?

    是的,在重新刷新原始代码后,它可以再次工作。

    [引用 userid="358670" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/ZigBee 和线程/f/Zigbe-thread-forum/1080472/CC2530-How-Long-the-code-can-bee-save-ther-the-the-chip-is -burl-the-reflow-/4000451]2#451]2。 产品代码有什么异常?

    无法再次读取,因为在刻录期间应用了锁。 只能通过外部引脚确定代码段缺失。 在重新燃烧后,这很好。 他们还验证了外围电路是否正常。 因此,这应该是一个内部代码缺失问题。

    [引用 userid="358670" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/ZigBee 和线程/f/Zigbe-thread-forum/1080472/CC2530-How-Long-the-code-can-bee-save-ther-the-the-chip-is -burl-the-reflow-/4000451]3#451"。 您在此处引用了哪些缺失的代码?

    CC2530芯片内的代码存储器区域中缺少代码。

    此外,发生错误的可能性有点大,情况基本相同。  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    客户的应用程序是什么?在操作过程中,它是否曾写入闪存?设备是否容易受到低功耗条件或 ESD 的影响?  我正在尝试确定异常电压是否会导致闪存写入损坏。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryan,

    [引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/ZigBee 和线程/f/Zigbe-thread-forum/1080472/CC2530 -代码长度-芯片后可保存-刻录-然后再刷新/4004543[#4004543]客户的报价单[#4004543]

    无线控制面板开关。

    [引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/Zigbe-and thread/f/Zigbe-thread-forume/1080472/CC2530 How-Long-the-the-code-can-bee-save-ther-the-the-the-chip-is-burned-the-reflow-reflow-4004543[#4004543]在闪存操作期间写入闪存[以写入闪存]

    它无法工作。

    [引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/ZigBee 和线程/f/ZigBee 线程-forum/1080472/CC2530-How-Long-the-the-cife-the-the-the-the-the-the-the-chip-is-burned-the-the-ref-ref-low-ref-ref-low-4004543或 ead-ead-ead-ead-ead-ead-ead-ead-ead-  [/引用]

    没有低功率要求,电源输出电流容量为1 A,电压输出为3.3 V

    [引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/ZigBee 和线程/f/Zigbe-thread-forum/1080472/CC2530 -代码长度-可以保存-芯片后-被烧毁-然后再回流/4004543”引用错误的闪存电压来确定闪存是否可能导致异常写入[引用错误的40045]4004543。]

    我想知道这个问题有什么新的东西吗?

    此外,如果应用层未向特定闪存地址写入值,异常电压是否会导致闪存写入错误的值?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    我想提出这样的问题:他们的应用程序是否有意使用 HAlFlashWrite 之类的操作写入闪存?  电压低于2.2 V 时的闪存写入 可能 会损坏。  您提到了一个无线应用程序,这是一个专有的无线电设备,还是它们使用了 TI 提供的堆栈。  如果是,类型和版本是什么?  他们是否能够在不锁定设备的情况下重现问题,从而更密切地调试问题并观察其内存变化?

    此致,
    瑞安