“线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
CC2530芯片在回流前被烧坏。 产品在出厂前经过严格测试,没有问题。 大约两年后,20%的芯片在通电时无法工作。
他们已经完成了以下测试:首先验证硬件,每个电压输出是否良好,以及芯片是否已正确通电。 然后重新刻录异常的产品代码,并将其全部恢复为正常状态。
客户怀疑此问题与缺少芯片代码有关。 请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
CC2530芯片在回流前被烧坏。 产品在出厂前经过严格测试,没有问题。 大约两年后,20%的芯片在通电时无法工作。
他们已经完成了以下测试:首先验证硬件,每个电压输出是否良好,以及芯片是否已正确通电。 然后重新刻录异常的产品代码,并将其全部恢复为正常状态。
客户怀疑此问题与缺少芯片代码有关。 请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃
Nate 您好,
感谢你的帮助。
[引用 userid="358670" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/ZigBee 和线程/f/Zigbe-thread-forum/1080472/CC2530-How-Long-the-code-can-bee-save-ther-the-the-chip-is -burl-the-reflow-/4000451]1.451#4000451]1。 您能澄清问题吗? 您是否在说,当他们取出不起作用的芯片时,将原始代码重新刷新到芯片上,并将其重新启动,然后他们将再次开始工作?是的,在重新刷新原始代码后,它可以再次工作。
[引用 userid="358670" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/ZigBee 和线程/f/Zigbe-thread-forum/1080472/CC2530-How-Long-the-code-can-bee-save-ther-the-the-chip-is -burl-the-reflow-/4000451]2#451]2。 产品代码有什么异常?无法再次读取,因为在刻录期间应用了锁。 只能通过外部引脚确定代码段缺失。 在重新燃烧后,这很好。 他们还验证了外围电路是否正常。 因此,这应该是一个内部代码缺失问题。
[引用 userid="358670" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/ZigBee 和线程/f/Zigbe-thread-forum/1080472/CC2530-How-Long-the-code-can-bee-save-ther-the-the-chip-is -burl-the-reflow-/4000451]3#451"。 您在此处引用了哪些缺失的代码?CC2530芯片内的代码存储器区域中缺少代码。
此外,发生错误的可能性有点大,情况基本相同。
谢谢,此致,
樱桃
你好 Ryan,
[引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/ZigBee 和线程/f/Zigbe-thread-forum/1080472/CC2530 -代码长度-芯片后可保存-刻录-然后再刷新/4004543[#4004543]客户的报价单[#4004543]无线控制面板开关。
[引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/Zigbe-and thread/f/Zigbe-thread-forume/1080472/CC2530 How-Long-the-the-code-can-bee-save-ther-the-the-the-chip-is-burned-the-reflow-reflow-4004543[#4004543]在闪存操作期间写入闪存[以写入闪存]它无法工作。
[引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/ZigBee 和线程/f/ZigBee 线程-forum/1080472/CC2530-How-Long-the-the-cife-the-the-the-the-the-the-the-chip-is-burned-the-the-ref-ref-low-ref-ref-low-4004543或 ead-ead-ead-ead-ead-ead-ead-ead-ead- [/引用]没有低功率要求,电源输出电流容量为1 A,电压输出为3.3 V
[引用 userid="114053" url="~ë/support/wireless-connection/Zigbe-thread-group/ZigBee 和线程/f/Zigbe-thread-forum/1080472/CC2530 -代码长度-可以保存-芯片后-被烧毁-然后再回流/4004543”引用错误的闪存电压来确定闪存是否可能导致异常写入[引用错误的40045]4004543。]我想知道这个问题有什么新的东西吗?
此外,如果应用层未向特定闪存地址写入值,异常电压是否会导致闪存写入错误的值?
谢谢,此致,
樱桃