This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-CC1352P:CC1352P-4 DMM 未出现'重置后未发出 BLE

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1080963/launchxl-cc1352p-cc1352p-4-dmm-don-t-emit-ble-after-resetting

部件号:LAUNHHXL-CC1352P

大家好,

我在 CC1352P-4上的“simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40”中尝试了 DMM 示例代码

这就是我的情况:

我用3块板将 BIM+应用程序加载到所有人的平台中;它们运行良好;LightBlue 应用程序收集了他们的名称;“正在进行”按钮/“正在绑定”/“开/关 ”功能正常。

但是:

在重新拔插3块主板后,再次拔下电源接头和插头。 我发现 LightBlue 无法扫描他们的名字,似乎他们没有运行。 我安装了 BTN1/BTN2,但没有任何改变。

我不明白如何做到这一点,我读到“https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APdVA1LT-XLA6-WQrjZHfg__BSEc4rl__LATEST" 也没有任何线索。

因此 ,请给我解决问题的建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Minh,

    听起来 BIM 可能无法跳转到 DMM Zigbee Switch + BLE 远程显示应用程序映像。

    1)您能否确认您已加载.bin 版本的应用程序映像,即您加载的映像具有有效的 OAD 映像标题?

    2)您在 BIM 项目上使用的是哪种内部版本配置:调试或发布? 如果您使用的是 Release Build 配置,则还需要 OAD 图像标题中的有效 CRC。

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!  

    你注意到我还没有运行 OAD 功能,我只是打开/关闭了 LED。

    1)您能否确认您已加载.bin 版本的应用程序映像,即您加载的映像具有有效的 OAD 映像标题?

    >>我在擦除/加载 BIM/Load 应用程序时执行的步骤,我认为它们都可以

    2)您在 BIM 项目上使用的是哪种内部版本配置:调试或发布? 如果您使用的是 Release Build 配置,则还需要 OAD 图像标题中的有效 CRC。

    >>我在“发行”文件夹中使用了可用的 BIM 十六进制文件:

    *我会更清楚地说:

    我尝试了无 OAD 示例代码,一切都好,所以我认为你是对的,这个问题与 OAD 函数有关。

    我多次阅读了手册“https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13x2_26x2_sdk/3.30.00.03/exports/docs/ti154stack/html/oad-secure/tools.html"和“https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13x2_26x2_sdk/3.30.00.03/exports/docs/ti154stack/html/oad-secure/image-header.html"”,但我不了解许多事情,例如:

    +如何使用“有效 OAD 图像标题”和“有效 CRC”

    +"python keys/key_generate.py",但我应该怎么做, 我找不到"key_info.txt" 和"bim_main.c"文件

    + 我应该运行这些文件:

    真的,我读得越多,我就越困惑。 我应该从哪里开始。

    谢谢。 VDMinh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Minh,

    1)我可以从屏幕截图中看到您正在加载十六进制文件。 是否可以加载.bin 文件? 它应该位于示例的输出文件夹中。  

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie,您好!  

    十六进制文件是问题所在。 bin 文件正常。

    感谢你的帮助