大家好,
我在 CC1352P-4上的“simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40”中尝试了 DMM 示例代码
这就是我的情况:

我用3块板将 BIM+应用程序加载到所有人的平台中;它们运行良好;LightBlue 应用程序收集了他们的名称;“正在进行”按钮/“正在绑定”/“开/关 ”功能正常。
但是:
在重新拔插3块主板后,再次拔下电源接头和插头。 我发现 LightBlue 无法扫描他们的名字,似乎他们没有运行。 我安装了 BTN1/BTN2,但没有任何改变。
我不明白如何做到这一点,我读到“https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APdVA1LT-XLA6-WQrjZHfg__BSEc4rl__LATEST" 也没有任何线索。
因此 ,请给我解决问题的建议。
谢谢你。