Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
主题中讨论的其他部件: Z-stack
大家好,我有一个LAUNCHTXL-CC26X2R1担任协调员,一个OSRAM灯泡,一个8 l 温度传感器,我想用它作为一个八度传感器,并使用I2C连接到协调员。 我从Zigbee Coordinator Switch项目开始,我能够从CUI切换灯。 然后,我将温度传感器代码添加到项目中,并在菜单中创建了一个新选项。 到目前为止,我也可以从传感器读取温度。
下一步是根据温度传感器的输出自动切换灯。 可以使用此设置完成吗? 我不知道我是否只能为温度传感器添加群集选项,它是否正常工作,或者我需要更改此设置或添加另一个启动板... 即使与I2C连接,温度传感器也可用作测量设备,对吗?
我遵循"使用SampleApp"设计自定义Zigbee 3.0 认证产品",但我想确定温度传感器+灯泡是否可以与协调员连接并使其工作。
谢谢你。