This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:ZigBee SLA错误

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1090521/cc2652p-zigbee-sla-error

部件号:CC2652P
主题中讨论的其他部件:Z-stack

大家好,

在Zigbee SLA的“使用SampleApp设计自定义Zigbee 3.0 认证产品”实验中,它使用一张图片来显示门锁支持的群集,而该图片来自Zha规范(主电源插座)的7.4 10部分,而不是第7.4 .11部分中的正确表格。

请您仔细检查一下吗? 谢谢。

此致,

双阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确实要参考准确 的Zigbee Cluster Library v7规范(ZCL spec)- Zigbee文档编号07-5123-07?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,它是 ZigBee家庭自动化公共应用配置文件(05-3520-29)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shuyang,

    此SimpleLink Academy Lab还参考 了Zigbee Home Automation Public Application Profile V05-3520-29,我不确定我们的文档部分观察结果中有何不一致之处。  尽管如此,这是一个轻微的不规则性,它在任何情况下都与过时的规范有关,因为它是为Zigbee HA 1.2 编写的,而SLA的Z-Stack使用Zigbee 3.0。  正如YK的评论所建议的,ZCL 7和Zigbee PRO 2017 (R22)文档的参考应 保持一致 更新。 HA公共应用程序配置文件仍被引用,因为它继续提供HA设备类型所需的群集的准确描述,但是您也可以轻松地参考 SampleApp 示例。

    此致,
    Ryan