Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
主题中讨论的其他部件:Z-stack
大家好,
在Zigbee SLA的“使用SampleApp设计自定义Zigbee 3.0 认证产品”实验中,它使用一张图片来显示门锁支持的群集,而该图片来自Zha规范(主电源插座)的7.4 10部分,而不是第7.4 .11部分中的正确表格。
请您仔细检查一下吗? 谢谢。

此致,
双阳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Shuyang,
此SimpleLink Academy Lab还参考 了Zigbee Home Automation Public Application Profile V05-3520-29,我不确定我们的文档部分观察结果中有何不一致之处。 尽管如此,这是一个轻微的不规则性,它在任何情况下都与过时的规范有关,因为它是为Zigbee HA 1.2 编写的,而SLA的Z-Stack使用Zigbee 3.0。 正如YK的评论所建议的,ZCL 7和Zigbee PRO 2017 (R22)文档的参考应 保持一致 更新。 HA公共应用程序配置文件仍被引用,因为它继续提供HA设备类型所需的群集的准确描述,但是您也可以轻松地参考 SampleApp 示例。
此致,
Ryan