This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2538:CC2538是否支持SWO跟踪?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/573820/ccs-cc2538-does-the-cc2538-support-swo-trace

部件号:CC2538
主题: CC2560中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

尝试对与XDS110连接的CC2538SF32使用SWO跟踪时,CCS 6和CCS 7在尝试使用硬件跟踪分析器时报告错误“The specified pointing type "Trace" does not exist on this target"(此目标上不存在指定的断点类型"Trace")。

在查看CC2538数据表 SWRS096D和用户指南 SWRU319C时,提到了SWO跟踪。 但是,没有说明如何将SWO跟踪串行线路查看器(SWV)路由到设备引脚。 我认为CC2538不允许将SWV路由到设备引脚,因此不允许使用SWO跟踪,这是否是正确的?

[对于CC2560 CCS,它支持SWO跟踪,而CC2560 TRM描述了如何使用IOC将SWV路由到器件引脚]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特

    很抱歉回复缓慢,我已联系我们的工具组,希望他们能尽快回复。

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2538的SWO引脚路由文档的状态是什么? SWRU319C不提供如何将SWO路由到引脚的任何信息。 编辑:找到将SWO路由到PB5 HWREG(0x4401.001万)= 0x1;HWREG(0x400DA400)|= 0x20的解决方案;