请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2538 主题: CC2560中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
尝试对与XDS110连接的CC2538SF32使用SWO跟踪时,CCS 6和CCS 7在尝试使用硬件跟踪分析器时报告错误“The specified pointing type "Trace" does not exist on this target"(此目标上不存在指定的断点类型"Trace")。
在查看CC2538数据表 SWRS096D和用户指南 SWRU319C时,提到了SWO跟踪。 但是,没有说明如何将SWO跟踪串行线路查看器(SWV)路由到设备引脚。 我认为CC2538不允许将SWV路由到设备引脚,因此不允许使用SWO跟踪,这是否是正确的?
[对于CC2560 CCS,它支持SWO跟踪,而CC2560 TRM描述了如何使用IOC将SWV路由到器件引脚]