This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EM-7ID-RD:使用Z Tool设置CC2650EM + SmartRF06EB Zed -终端设备配置

Guru**** 2550020 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2650, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/573934/cc2650em-7id-rd-setting-cc2650em-smartrf06eb-zed---end-device-configuration-using-z-tool

部件号:CC2650EM-7ID-RD
主题中讨论的其他部件:Z-stackCC2650CC2538

你(们)好

详细说明以及如何使用Z Tool命令设置Zed  

1.我有Digi International的XBee-S2C模块,其设置如下屏幕截图(支持HA配置文件)

我们已经使用Xbee模块创建了ZC设备-它扫描Zed的网络,但如何设置Zed

现在我们想将Zed CC2560EM + SmartRF06EB连接到Xbee S2C ZC模块  

请告诉我如何 使用2.0 设置Zed设备

设置位置和设置内容? 列出了哪些命令?

Util_set_PANID?

Util_set_channels? 或 其他命令

我是硬件设计工程师

因此,请给我直接命令列表,我将使用Z Tool将其设置到CC2560EM中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅Z-Stack ZNP Interface Specification.pdf中的3.1 ZNP启动过程一节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不清楚接口规格。

    请提及一些命令名称

    如何在CC2650中设置Zed配置文件-
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用Z工具如何设置和使用哪个命令来设置PAN ID,Destination add和Channel,以便Zed连接到协调员

    协调器PAN为1900,信道为-B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们要设置CC2560EM Zed- End设备,我应该在CC2560EM板中闪存什么图像
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该使用Znp_enddev_pro_secure _linkkeyjoin.hex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢

    终端设备设置如何

    需要设置什么参数,以便终端设备连接到ZC -协调器

    请给我3/4命令,我可以使用Z工具设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用以下红色命令将终端设备设置为连接到协调器。


    TX>05:38:39.45 COM6 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109)
       ID:0x0087
       偏移:0x00
       len:0x01
       值:。 (0x02)


    RX>05:38:39.46 COM6 SYS_OSAL_NV_WRITE SRSP (0x6109)
       状态:成功(0x0)


    TX>05:38:59.47 COM6 UTIL_SET_CHANNELS (0x2703)
       信道:Chnl_0x0.2万 (0x2000) --> 0x0.2万表示信道13。 如果您在ZC上使用其它通道,则必须相应地进行设置。

    RX>05:38:59.47 COM6 UTIL_SET_CHANNEL_Response (0x6703)
       状态:成功(0x0)

    TX>05:39:COM6 19.25 ZDO_STARTUP_FOR_APP (0x2540)
       模式:0x00

    RX>05:39:COM6 19.3 ZDO_STARTUP_FOR_APP_SRSP (0x6540)
       状态:失败(0x1)

    RX>05:39:19.58 COM6 ZDO_STE_CHANGE_IND (0x45C0)
       状态:INVALID_PARAMETER (0x2)

    RX>05:39:20.08 COM6 ZDO_STE_CHANGE_IND (0x45C0)
       状态:3 (0x3)

    RX>05:39:20.53 COM6 ZDO_STE_CHANGE_IND (0x45C0)
       状态:5 (0x5)

    RX>05:39:21.44 COM6 ZDO_STE_CHANGE_IND (0x45C0)
       状态:6 (0x6)

    然后,当终端设备加入时,应在协调器上获得终端设备通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢

    上面命令中的ID是什么-

    是最终设备ID还是目标设备ID还是PAN ID?

    对于11号通道,Z工具中的通道是什么-

    在XCTU控制台窗口中,我观察到终端设备CC2650显示已连接到协调员  

    但 我无法初始化命令或数据发送模式,

     协调员端和终端设备端应匹配哪些配置文件相关数据? (例如 PAN ID,信道和内容等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.它是NV ID。 0x87是分配Zigbee设备类型的NV ID。
    2.如果您要使用通道11,则通道掩码为0x0.08万。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    我尝试设置ID 0x87,但它自动设置为0x57

    请参阅上面的屏幕截图

    另外,请回答我前面的问题,如在哪里设置PAN ID,频道,目的地地址和频率  

    ZC中要在Zed中设置的参数/配置文件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应先使用鼠标右键单击将其更改为十六进制格式。

    PANID,频道...由协调员分配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在ZDO应用程序启动命令后的Z工具窗口中

    Rx命令连续发出并显示无效参数

    <Rx>时间COM9 ZDO_STATE CHAIN_(0X45C0)
    状态-无效参数(0x2)


    以上消息持续出现
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我您从ZTool发送给ZNP的内容吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们是否需要从协调员发送命令到终端设备设置? 如您之前所述,协调员设置PAN ID和信道

    终端设备显示未知状态? 。

    我不知道具体的命令和设置位置

    请查找XCTU控制台的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在上面的窗口- End device - could not initialize the device (终端设备-无法初始化设备消息)中

    我应该遵循什么程序?

    给我简单的两列步骤,一个用于ZC设备,一个用于Zed设备
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您不必从协调员向终端设备发送命令设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我只需发送ZDO_STARTUP_fOR_APP命令

    在模式- 0设置中,单击发送消息

    之后,上述消息将持续出现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否按顺序发送以下红色命令以将终端设备设置为连接到协调器?


    TX>05:38:39.45 COM6 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109)
       ID:0x0087
       偏移:0x00
       len:0x01
       值:。 (0x02)


    RX>05:38:39.46 COM6 SYS_OSAL_NV_WRITE SRSP (0x6109)
       状态:成功(0x0)


    TX>05:38:59.47 COM6 UTIL_SET_CHANNELS (0x2703)
       信道:Chnl_0x0.2万 (0x2000) --> 0x0.2万表示信道13。 如果您在ZC上使用其它通道,则必须相应地进行设置。

    RX>05:38:59.47 COM6 UTIL_SET_CHANNEL_Response (0x6703)
       状态:成功(0x0)

    TX>05:39:COM6 19.25 ZDO_STARTUP_FOR_APP (0x2540)
       模式:0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我已按照上述内容发送了带红色标记的命令
    通道集0X0.08万-即11通道

    未设置PAN ID,在Zed中,正如您所说的,协调人将设置它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    结束设备出现在上面的POST的XCTU窗口中,但之后该怎么办? 发送什么以及如何验证连接是否已启动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道为什么您的终端设备在XCTU工具中显示为灰色。 我建议您使用Ubiqua Packet Analyzer检查空中发生的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,但在此之前我只是想再次与他人进行友好

    如果不设置PAN ID,Channel和Destination ID,是否可以在Zed和ZC之间进行连接

    Zed device - ZC发现的Zigbee函数,但绑定命令,目标ID和TX/RX请求命令又如何

    好的,如果绑定完成,需要从Zed向ZC发送什么数据/命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须使用AF_REGISTER从ZTool注册端点信息,然后Zed和ZC可以执行绑定以发送命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请查找附加的Ubiquo数据包分析器日志  

    e2e.ti.com/.../5040.logs.7z

    终端设备(CC2650)和协调器(支持Xbe- S2C HA配置文件)已成功连接

    终端设备向协调员发送数据请求,但ZC未回复Zed

    ZC宣布Zed设备,ACK帧和数据请求正在发生,但没有进一步的通信,我想查看ZCl有效负载数据  

    请尽快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据请求意味着Zed会轮询到其父节点,并且您的嗅探器日志中存在来自ZC的MAC ack。 我认为这没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 此处检查正确的日志

    但有效负载数据帧在哪里?

    我无法识别UbiQuo数据包日志中的最终数据帧

    XCTU控制台中Zed端的LQI状态未知

    请查找正确 的日志

    e2e.ti.com/.../Xbee-logs.7z

    Zed将所有请求的数据发送到ZC,但 其中一个帧丢失

    我不知道是哪个帧?

    我看不到数据负载帧?

    我有另一个CC2538协调员,它与CC2650配合使用,我得到了65个ZCL有效载荷机架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您希望我在最新的嗅探器日志中检查什么内容。 我也觉得没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在最新的嗅探器日志中

    我无法确定实际数据帧

    顺便说一句,我不知道ZC和Zed之间交换的帧全部是什么

    作为一名主板设计师,我不知道所有帧列表

    所以我的问题是

    1.这是上述最新日志中的数据帧
    2.所有通信帧列表,请分享其中的几个
    3.如何商定ZC和Zed完成了所有通信(即一个间隔/时段时间)

    请回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您阅读《 Zigbee Wireless Networking》一书。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确定,\
    从日志帧中哪一个是正确的数据样本帧?
    以及如何确认通信处于其完整功能级别
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于CC2650 Zed加入了协调员,发送了设备通告,并不断执行数据请求,我想说它加入了协调员是正确的。 这意味着现在协调员和Zed可以相互通信。 问题是XBee协调员想要与Zed进行通信。