主题中讨论的其他部件:CC2538, Z-stack,
您好,
我正在使用CC2538。
我们计划将CC2538用作ZNP。
1)如果我使用CC2538作为ZNP,我可以将其其它外设用于其它应用吗?
例如:一个UART用于其他微型控制器(主机MC)之间的串行通信。 还有一个UART可用于其他用途。是否可以使用?
2)我们的应用程序需要一个CC2538作为协调器,与WISE一样,还有许多其他CC2538 作为路由器。
现在,通信在空中进行,即 路由器接收到协调员传输的数据。在何处接收数据?如果路由器连接到PC,使用串行终端的PC中是否可以看到该数据?
注意:我们没有 SmartRF06板来使用 SmartRF Studio。(XDS100v3调试器用于刷新和调试)
如何使用其他工具对其进行监控?
下面是我们的应用程序方框图,供您参考: