This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2530:当使用zcl_SendRead发送数据时,低地址已更改。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/576786/ccs-cc2530-low-address-is-changed-when-use-zcl_sendread-to-send-data

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:Z-stack

工具/软件:Code Composer Studio

我的ZigBee网络只有一个协调器和一个Enddvice。该协调器通过 zcl_SendRead向Enddvice发送数据。   3小时后,地址不足已更改,终端无法获得数据。

我发现目标地址是0xFFFF,这应该是0xAADA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您测试哪种Z-Stack版本和示例? 测试时是否启用NV_RESTORE?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将尝试启用NV_RESTORE。谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。