请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2530 主题中讨论的其他部件:Z-stack
工具/软件:Code Composer Studio
我的ZigBee网络只有一个协调器和一个Enddvice。该协调器通过 zcl_SendRead向Enddvice发送数据。 3小时后,地址不足已更改,终端无法获得数据。
我发现目标地址是0xFFFF,这应该是0xAADA。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.