This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:TI的电流模块

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, SEGGER, Z-STACK, CC2538, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/575734/cc2650moda-current-modules-from-ti

部件号:CC2650MODA
主题中讨论的其他部件:CC2650SEGGERZ-stackCC2538

我一直在寻找TI的ZigBee模块,但只找到了一个, CC2650MODAMOOHx。  由于此模块可以处理ZigBee (以及其他协议),因此它应该适用于我的项目。  由于它基于Cortex-M内核,我更喜欢它。  

唯一缺少的是USB端口,因此我似乎必须使用UART到USB解决方案自己创建加密狗。  似乎奇怪的是,没有任何解决方案已经创建了 CC2650MODAMOOHx在“dongle on a stick”配置中。  我是否错过了部件,或者我是否正确,我需要自己设计硬件锁?

对于我应该研究哪些软件库/堆栈的任何建议,我都将不胜感激。  我显然不能使用ZStack 3.0 ,因为它不支持CC2650。

虽然我更喜欢使用Eclipse/GCC,但我有IAR的EWARM可用。  我还有一个Segger J-Link可用作编程/调试接口,尽管我可能会使UART到USB接口与ST链接足够相似,我可以使用开源BlackMagic软件作为GDBserver,使用JTAG进行硬件连接。

我通常会向当地的经销商寻求建议,但由于TI似乎已经放弃了经销商,因此在TI的无线部件方面存在一些信息真空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    请记住,有了ZigBee,CC2650只能在SoC模式下充当ZigBee终端设备。 如果要将此设备用作协调器或路由器,则必须使用ZAP-ZNP配置,其中CC2650充当ZNP (网络处理器),而单独的应用处理器(PC,另一个微控制器等)充当ZAP (应用处理器), 这些设备通过UART/SPI相互通信。

    没有CC2650 Dongle部件是正确的。 至于软件,我们拥有的唯一支持此平台的ZigBee版本是Z-Stack Home 1.2 .2a,可从以下网址获得:

    www.ti.com/.../z-stack-archive
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您打算运行Z-Stack 3.0 并使用Cortex-M MCU,您可以考虑使用CC2538。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题也许被掩饰了。

    要重新表述我的问题:

     TI是否提供了支持ZigBee并使用Cortex-M内核而不是8051内核的模块?  预计每年使用量低于10K设备,因此采用预认证模块似乎是一个好方法。

    由于我找到的唯一TI模块是基于CC2650的,我猜测没有使用CC2538的预认证模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2650MODA是TI制造的唯一基于Cortex-M 1.2 的模块,可以运行TI Z-Stack Home.2a。 但是,CC2650MODA使用5x5芯片,因此您必须确保引脚数足以满足您的应用需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有第三方CC2538模块可用,如下所示:

    www.embit.eu/.../
    zoletia.io/.../zoul-module

    我确信还有其他类似的第三方CC2538模块。 在购买模块之前,您需要与公司核实模块的认证状态。