主题中讨论的其他部件:CC2650, SEGGER, Z-stack, CC2538,
我一直在寻找TI的ZigBee模块,但只找到了一个, CC2650MODAMOOHx。 由于此模块可以处理ZigBee (以及其他协议),因此它应该适用于我的项目。 由于它基于Cortex-M内核,我更喜欢它。
唯一缺少的是USB端口,因此我似乎必须使用UART到USB解决方案自己创建加密狗。 似乎奇怪的是,没有任何解决方案已经创建了 CC2650MODAMOOHx在“dongle on a stick”配置中。 我是否错过了部件,或者我是否正确,我需要自己设计硬件锁?
对于我应该研究哪些软件库/堆栈的任何建议,我都将不胜感激。 我显然不能使用ZStack 3.0 ,因为它不支持CC2650。
虽然我更喜欢使用Eclipse/GCC,但我有IAR的EWARM可用。 我还有一个Segger J-Link可用作编程/调试接口,尽管我可能会使UART到USB接口与ST链接足够相似,我可以使用开源BlackMagic软件作为GDBserver,使用JTAG进行硬件连接。
我通常会向当地的经销商寻求建议,但由于TI似乎已经放弃了经销商,因此在TI的无线部件方面存在一些信息真空。