请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2530 一个节点设备是否可以从同一个协调器分配多个组ID?
我的设置-
已在协调器和路由器(节点)设备中启用NV_INIT和NV_RESTORE
CC2530 ZNP协调员
CC2530 Z堆叠照明(ZigBee路由器)
我知道当通过AF发送组地址的数据时,地址Dest_Address-Mode设置为'1'
现在假设在一个组ID中列出了5个节点,这些消息将根据组ID或节点地址(短地址)逐个到达节点,每个节点按顺序排列。