This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:节点的组分配

Guru**** 2540220 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/575914/cc2530-group-assignment-for-nodes

部件号:CC2530

一个节点设备是否可以从同一个协调器分配多个组ID?

我的设置-  

已在协调器和路由器(节点)设备中启用NV_INIT和NV_RESTORE

CC2530 ZNP协调员  

CC2530 Z堆叠照明(ZigBee路由器)  

我知道当通过AF发送组地址的数据时,地址Dest_Address-Mode设置为'1'

现在假设在一个组ID中列出了5个节点,这些消息将根据组ID或节点地址(短地址)逐个到达节点,每个节点按顺序排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    消息将根据组ID到达节点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就像,对于属于特定组ID的所有节点,都将有一种消息框架格式


    是否可以使用多个组ID分配一个节点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,一个节点可以属于多个组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着此类特定节点能够接收不同组配置的数据
    例如-
    假设节点1 IOS分配有两个组GID1和GID2

    现在,一些GID1的发送数据,然后一些GID2的其他数据

    节点将同时接收数据,我认为如果对于相同的群集ID和属性发送数据,则它将保留GID2的数据(因为最近发送了该数据)

    行为会像这样吗??
    如果我理解错误,请纠正我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您的理解是正确的。