请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2538 主题中讨论的其他部件: Z-stack
工具/软件:Linux
您好,
我正在 使用Z-stack Linux网关应用程序和CC2538以及Z-stack Home自动化配置文件。 我看到堆栈同时支持UART和SPI接口。 我想使用SPI接口将CC2538连接到主机处理器。 根据我的理解,我需要使用HAL_SPI=TRUE编译ZNP映像,在网关应用程序端,我需要在 NPI_Gateway.cfg中提供SPI dev路径。 我是否可以将通用SPI驱动程序与设备条目一起使用,作为/dev/spidev,或者需要任何其它特定的ZigBee驱动程序? 我还想知道 是否需要对Z-stack Linux网关应用程序或Z-stack Home自动化配置文件端进行任何其他更改以使用SPI接口。
提前感谢