This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2538:CC2538串行接口,使用SPI与主机处理器连接

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/575188/linux-cc2538-cc2538-serial-interfacing-with-host-processor-using-spi

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件: Z-stack

工具/软件:Linux

您好,
  我正在 使用Z-stack Linux网关应用程序和CC2538以及Z-stack Home自动化配置文件。 我看到堆栈同时支持UART和SPI接口。 我想使用SPI接口将CC2538连接到主机处理器。 根据我的理解,我需要使用HAL_SPI=TRUE编译ZNP映像,在网关应用程序端,我需要在 NPI_Gateway.cfg中提供SPI dev路径。 我是否可以将通用SPI驱动程序与设备条目一起使用,作为/dev/spidev,或者需要任何其它特定的ZigBee驱动程序?  我还想知道 是否需要对Z-stack Linux网关应用程序或Z-stack Home自动化配置文件端进行任何其他更改以使用SPI接口。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack Linux Home GW使用UART作为ZNP通信接口,将其更改为使用SPI并不容易。 如果没有特殊的原因,我建议您使用UART,而不是SPI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈先生,您好!

    感谢您的回复。 实际上,我们正在开发一个自定义板,所有UART都在开发中,因此我们必须使用 CC2538的SPI。 如果您能帮助我将SPI与CC2538配合使用,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我无法就此主题提供帮助。