This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:重新加入问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/574432/cc2530-rejoining-issue

部件号:CC2530

大家好,我正在使用CC2530,ZSt262.2a 1.2 作为协调员。 我建立了一个有10台终端设备而没有路由器的网络。 所有设备都是IASZone和温度设备。 它们每15分钟正确报告一次温度。 几个小时后,我没有IASZone活动,我开始移动传感器。 他们工作正常,但其中4人在上次报告后停止工作。 当我看到嗅探器捕获时,我注意到他们发送了"重新加入"请求,协调员回答"重新加入"响应"正常。 之后,设备发送了几个数据请求 ,它们完全消失。 如果他们从未离开网络,为什么会发送重新加入请求? 为什么在重新加入响应后他们不继续工作? 这是协调员的问题还是终端设备的问题? 我附加Wireshark捕获。 我们可以使用设备0x2ac2作为示例。 数据包53是最后一个IAS通知。 数据包103是重新加入请求,115是响应。 然后有一些数据请求,else.e2e.ti.com/.../Sniffer-capture.rar没有任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否自行实施IAS区域设备? 如果是这样,我建议您在应用程序中设置一个断点,以了解重新加入后为什么不发送状态更改通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,终端设备是其他供应商提供的商业设备。 我们只执行了协调员的职务。 我知道这可能是设备制造商的问题,但我想确保我们做得正确。 如果ED从未离开网络,则发送重新加入请求是否属于正常行为? 我觉得重新加入的回应是可以的,所以我觉得教育署应该发出通知。 谢谢Yikai!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基本上,如果设备从不丢失与父节点的连接,则不应发送重新加入请求。