大家好,我正在使用CC2530,ZSt262.2a 1.2 作为协调员。 我建立了一个有10台终端设备而没有路由器的网络。 所有设备都是IASZone和温度设备。 它们每15分钟正确报告一次温度。 几个小时后,我没有IASZone活动,我开始移动传感器。 他们工作正常,但其中4人在上次报告后停止工作。 当我看到嗅探器捕获时,我注意到他们发送了"重新加入"请求,协调员回答"重新加入"响应"正常。 之后,设备发送了几个数据请求 ,它们完全消失。 如果他们从未离开网络,为什么会发送重新加入请求? 为什么在重新加入响应后他们不继续工作? 这是协调员的问题还是终端设备的问题? 我附加Wireshark捕获。 我们可以使用设备0x2ac2作为示例。 数据包53是最后一个IAS通知。 数据包103是重新加入请求,115是响应。 然后有一些数据请求,else.e2e.ti.com/.../Sniffer-capture.rar没有任何内容