请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2538-CC2592EMK</s>2592 您好,
我们正在与 CC2538合作,通过使用ZStack mesh 1.0 .0创建mesh网络。
在我们的项目中,我们使用ZNP堆栈作为协调器充当网关,并使用近100台路由器形成网状网络。 因此,对于大型网络,我们已按照以下文档更改了网络参数的值
我们最初测试了50台路由器,所有路由器都已连接并正常工作。 但是,当我们断开所有路由器并仅连接一台靠近协调器的路由器时,它就无法连接到协调器。 当我们检查数据包嗅探器时,我们注意到,在路由器信标请求的响应数据包中,与assoc标志对应的位值为0。
请查找附带的嗅探器日志文件。 我提到了从4.0468万开始的数据包。
之前这一点就像
。
这是否与ZC的关联表相关? 是否有机会完整填写此表,即使路由器是逐个连接以形成网状网络? 我认为此表的大小与网络参数 Nwk_MAX_DEVICE_LIST的值有关。 现在,在我们的代码中,该值为10。 我认为如果将此参数更改为较大值,问题就会得到解决。 但是,为什么每台路由器都试图直接连接到协调员,即使它们被放置在远离协调员的位置? 请回复。
e2e.ti.com/.../Packet_5F00_sniffer_5F00_log_5F00_10_5F00_02_5F00_17.psd