请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2530 主题中讨论的其他部件:TIMAC
去年,客户获得了对1.2 版本的ZigBee栈源代码的访问权限。2 结果,客户需要访问“mac_scan.c”的文件不在分发中。 客户刚刚下载了3.0 0和最新的TIMAC,但在其中任何一个版本中都找不到"mac_scan.c"。 客户在1.2 的上下文中需要它。2不管怎样。
我们可以重新了解如何访问此文件吗?
谢谢!
标记