This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530源mac_scan.c

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/574092/cc2530-cc2530-source-mac_scan-c

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:TIMAC

去年,客户获得了对1.2 版本的ZigBee栈源代码的访问权限。2  结果,客户需要访问“mac_scan.c”的文件不在分发中。  客户刚刚下载了3.0 0和最新的TIMAC,但在其中任何一个版本中都找不到"mac_scan.c"。  客户在1.2 的上下文中需要它。2不管怎样。

我们可以重新了解如何访问此文件吗?

谢谢!
标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果授予客户完整的源代码,Mac_scan.c应位于\Components\Mac\high _level下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决脱机问题。

    谢谢!
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。