This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设备(路由器)在一段时间后失去与协调员的连接

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/573471/device-router-lost-connection-to-coordinator-after-a-while

您好,

我们的设备(路由器)基于示模板源存在问题。 它与我们的协调员(TI Linux Gateway)成功配对,工作正常。 但过了一段时间,它将失去与协调员的连接。 附加的是使用免费的TI软件包监听器记录的软件包监听器。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../start9Feb17_5F00_offlinelog.psd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果可能,您能否为我们提供所提供的嗅探器日志的Nwk密钥?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法解码您的嗅探器日志,因为它不包括设备关联过程。 是否可以再次恢复嗅探器日志,并记住将设备加入到GW的过程包括在内?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是你的意思吗?

    /*默认安全密钥。 */
    -DDEFAULT_KEY="{0x01,0x03,0x05,0x07,0x09, 0x0B,0x0D,0x0F,0x00,0x02, 0x04,0x06,0x08,0x0A,0x0C, 0x0D}"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯,我无法使用该密钥解码嗅探器日志。 协调员是否在某个时候更新了网络密钥?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法使用此网络密钥解密日志。 我建议您再次将设备学习到GW中,并提供嗅探器,以便我们获得正确的密钥。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找更新日志。

    用于控制器f45eab34.4746万

    协调员

    00:12:4B:00:04:3C:4F:62

    终端设备

    00:12:4B:00:04:40:55:DF

    e2e.ti.com/.../start10Feb17_5F00_offlinelog.psd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然无法解密日志。 是否可以先打开嗅探器,将设备添加到协调员并附加日志?