请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,
我们的设备(路由器)基于示模板源存在问题。 它与我们的协调员(TI Linux Gateway)成功配对,工作正常。 但过了一段时间,它将失去与协调员的连接。 附加的是使用免费的TI软件包监听器记录的软件包监听器。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们的设备(路由器)基于示模板源存在问题。 它与我们的协调员(TI Linux Gateway)成功配对,工作正常。 但过了一段时间,它将失去与协调员的连接。 附加的是使用免费的TI软件包监听器记录的软件包监听器。
谢谢你。
请查找更新日志。
用于控制器f45eab34.4746万
协调员
00:12:4B:00:04:3C:4F:62
终端设备
00:12:4B:00:04:40:55:DF