This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:CC2630-CC2592板2592板的TC,GC和IB值

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/572650/cc2630-tc-gc-and-ib-value-for-cc2630-cc2592-board

部件号:CC2630
主题中讨论的其他部件:CC2592

您好,

我有点困惑, 温度和GC在功率设置中的意义是什么?  

我应该在表中输入什么以在TX中获得22 dBm的功率?

我明白了  

/* 20 dBm */ TX_pout (0x30,0,0x93), /*数据表中的特征为20 dBm */\

从帖子中,但不确定是否正确,因为我没有获得范围。

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试参考 e2e.ti.com/.../188.1708万中的讨论 ,CC2630-CC2592应该2592应该类似。 我建议您与TI当地代表联系,看看他们是否可以在这个主题上为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经阅读了你们的讨论,但它没有澄清什么是临时效率和GC?
    不同的帖子是否显示不同的值?
    CC2630和CC2592的TX功率表是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我有电源表。 但是,我无法与您分享,因为我已经与TI签署了NDA。 因此,我建议您联系TI当地代表寻求帮助。