请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2630 主题中讨论的其他部件:CC2592,
您好,
我有点困惑, 温度和GC在功率设置中的意义是什么?
我应该在表中输入什么以在TX中获得22 dBm的功率?
我明白了
/* 20 dBm */ TX_pout (0x30,0,0x93), /*数据表中的特征为20 dBm */\
从帖子中,但不确定是否正确,因为我没有获得范围。
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.