This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:CC2538中的注册信道

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/572511/cc2538dk-reg-channels-in-cc2538

部件号:CC2538DK
主题:CC2538中讨论的其他部件

尊敬的TI工程师:

我正在使用 CC2538 (EM)+ SmartRF06评估板(EB) (Linux Ubuntu;Contiki OS)

我只是想确认是否共有8或16个通道(可使用)用于配置CC2538芯片。

数据表显示只有  8个通道(如果是,它们是什么编号?)

但是,根据示例代码(如 cc2538-rF.c链接: https://github.com/contiki-os/contiki/blob/master/cpu/cc2538/dev/cc2538-rf.c)2538)

将所需信道作为[11,26]中的值进行参数
 \return返回[11,26]中的值,表示当前通道 *

 那么我可以选择11到26之间的任何通道/号码吗?

我在'contiki-conf.h'文件中的代码的以下行中分配通道:

#define CC2538_RF_CONF_CHANNEL        26.  

(到目前为止,我已将CC2538芯片配置为11,25和26芯片,它们都运行良好。)

预先感谢,

Indrajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以选择11到26之间的任何信道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的YiKai Chen先生:

    非常感谢。

    此致,

    Indrajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。