请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2538DK 主题:CC2538中讨论的其他部件
尊敬的TI工程师:
我正在使用 CC2538 (EM)+ SmartRF06评估板(EB) (Linux Ubuntu;Contiki OS)
我只是想确认是否共有8或16个通道(可使用)用于配置CC2538芯片。
数据表显示只有 8个通道(如果是,它们是什么编号?)
但是,根据示例代码(如 cc2538-rF.c链接: https://github.com/contiki-os/contiki/blob/master/cpu/cc2538/dev/cc2538-rf.c)2538)
| 将所需信道作为[11,26]中的值进行参数 | |
| \return返回[11,26]中的值,表示当前通道 | * |
那么我可以选择11到26之间的任何通道/号码吗?
我在'contiki-conf.h'文件中的代码的以下行中分配通道:
#define CC2538_RF_CONF_CHANNEL 26.
(到目前为止,我已将CC2538芯片配置为11,25和26芯片,它们都运行良好。)
预先感谢,
Indrajit