This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538有意排放测试

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/571578/cc2538-cc2538-intentional-emissions-testing

部件号:CC2538

您好,

我希望降低仅针对CE市场测试无线电启用产品的成本和风险。 我想使用IEEE 108.15 4而不是6LoWPAN

因此,我只想使用 CC2538 IC。

1)显然,这一项有一些Zigbee认证。 “Zigbee认证”只是Zigbee协会的软件堆栈认证,还是包括所有有意排放测试和CE合规性? 如果以后考虑到MCU具有不同的处理器和堆栈来处理数据包,我是否可以使用Zigbee认证来显示IEEE 108.15 4和6LoWPAN的有意辐射合规性?

2)考虑到IC是IEEE 108.15。4 TI是否根据CE标准对有意发射测试进行了一些测试,我可以将这些测试作为文档的基础,以减少所需的测试数量?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZigBee认证仅适用于软件部件。 您必须自行进行CE有意排放测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。