请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2538 您好,
我希望降低仅针对CE市场测试无线电启用产品的成本和风险。 我想使用IEEE 108.15 4而不是6LoWPAN
因此,我只想使用 CC2538 IC。
1)显然,这一项有一些Zigbee认证。 “Zigbee认证”只是Zigbee协会的软件堆栈认证,还是包括所有有意排放测试和CE合规性? 如果以后考虑到MCU具有不同的处理器和堆栈来处理数据包,我是否可以使用Zigbee认证来显示IEEE 108.15 4和6LoWPAN的有意辐射合规性?
2)考虑到IC是IEEE 108.15。4 TI是否根据CE标准对有意发射测试进行了一些测试,我可以将这些测试作为文档的基础,以减少所需的测试数量?
非常感谢