请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650STK “线程:CC2650,Z-stack”中讨论的其它部件
工具/软件:TI-RTOS
我正在使用sensortag cc2650作为终端设备,将数据发送到协调器ZNP + zap体系结构,当sensortag上的轮询率设置为1秒并按键时,立即接收协调器上的数据, 但是当我将轮询率设置为60秒并按键时,我在60秒后收到数据,“我在z-satck 1.1 上使用sensortag应用程序.................2, 并且只修改轮询 速率...当我按键且轮询速率= 60秒(以节省更多能源)时,您是否有任何问题要立即接收我的数据???