This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650STK:cc2.656万stk

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/620660/rtos-cc2650stk-cc26560stk

部件号:CC2650STK
“线程:CC2650,Z-stack”中讨论的其它部件

工具/软件:TI-RTOS

我正在使用sensortag cc2650作为终端设备,将数据发送到协调器ZNP + zap体系结构,当sensortag上的轮询率设置为1秒并按键时,立即接收协调器上的数据, 但是当我将轮询率设置为60秒并按键时,我在60秒后收到数据,“我在z-satck 1.1 上使用sensortag应用程序.................2, 并且只修改轮询 速率...当我按键且轮询速率= 60秒(以节省更多能源)时,您是否有任何问题要立即接收我的数据???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用API zclSS_IAS_Send_ZoneStatusChangeNotificationCmd发送命令,但它最后调用了AF_DataRequest。 我建议您使用嗅探器来检查邮件是否在设备轮询时60秒后发出,或者您的接收方处理该邮件时出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加入网络后,是否要重置???? 如果您不这样做,则您将使用EZ模式轮询速率(即1秒),而不是ZNWK轮询速率(即10秒)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不在我的应用程序中执行ez-mode,轮询速率为3500 ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以共享应用程序代码??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,代码由我的公司所有,我无法共享。 顺便说一下,我的应用程序代码专用于我们自己的硬件,我看不到您的消息不能立即发出的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在新的传感器标签示例上尝试了它,只有用于发送温度的changin关键事件,并且它具有相同的行为
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑您更改了Z-Stack中的内容,因此建议您删除/重新安装Z-Stack以再次进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我删除了它,但没有任何变化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完全没有创意。 设置嗅探器并检查无线消息后,我们可以知道具体发生了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在我替换(afAddrMode_t) stTsDstAddr.addrMode; by (afAddrMode_t)ZStack_AFAddrMode_short;时工作。


    谢谢陈宜家
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    干杯!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在,当我在z-stack Linux主网关中收到消息时,我收到了三次...相同的消息具有不同的RSSI (我知道这是相同的消息,因为我有计数器来处理已发送的消息,我没有更改)...对此有什么想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用嗅探器来检查为什么会发生这种情况。