This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:TI Z-stack 1.2 .2a支持的功能。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, Z-STACK, CC2538, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/618095/cc2630-ti-z-stack-1-2-2a-supported-features

部件号:CC2630
主题中讨论的其他部件: Z-stackCC2530CC2538

您好,

对于1.2 2a.2a,我几乎没有任何疑问

1)它是否支持Mesh网络?

2)它是否支持cc2630作为协调器,路由器,终端设备?

3)是否使用相同的Linux网关(即Linux HA网关)?

4)我们是否可以将cc2630用作ZNP和BBB?  

5)是否可以在3.0 与z-st382.2a 1.2 之间进行通信(例如,带有z-stack 3.0 的cc2538/30和带有z-stack 1.2 的cc2630。2.a)

我之所以对cc2630感兴趣,是因为它的功耗低,非常适合电池供电的设备。

请就我的申请发表您的意见。

此致

直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的,Z-Stack Home Zigbe.2a设计为与1.2 PRO 2007规范和ZigBee家庭自动化配置文件配合使用,因此Z-Stack支持这些规范定义的任何功能。

    2.当运行完整的应用程序(如SampleSwitch)时,CC26x0设备只能在独立操作模式下支持终端设备配置,这是由于闪存限制。 但是,它可以在协调器,路由器或终端设备模式下用作网络处理器(即ZNP)。

    3.可以,您可以将此设备与Z-Stack Linux网关配合使用。 它不能与开箱即用配置一起使用,但您可以对网关进行更改以使其兼容。

    4.是的,见上文。

    5. Z-Stack 3.0 器件设计为与Z-Stack 1.2 .2a器件向前和向后兼容。 例如,可以将Z-Stack 3.0 协调器配置为允许Z-Stack 1.2 1.2 .2a终端设备加入其网络,并将Z-Stack 3.0 终端设备配置为加入Z-Stack Home.2a协调器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JasonB:
    感谢您的回复。

    据我所知,我的应用程序的最佳组合如下:
    1)使用z-stack 3.0 设备作为协调器(2530/2538),2538,使用路由器(CC2530/2538)和2538和z-stack 1.2 .2a设备作为终端设备(cc2630/2650)。2650。
    听起来是否正常??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,没问题。 请记住,如果您设计的产品要通过Zigbee联盟认证,Zigbee家庭自动化设备将不再通过产品认证,只能通过Zigbee 3.0 设备认证。 如果您正在设计专有设置,则这不应该是问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为在我的应用程序中,..network将有250个以上的节点...以处理如此大的网络,SoC将更适合CC2530/cc2538</s>2538
    1)协调员/ZNP
    2)路由器
    考虑与6LoWPAN的兼容性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用CC2538。