请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2630 主题中讨论的其他部件: Z-stack, CC2530, CC2538
您好,
对于1.2 2a.2a,我几乎没有任何疑问
1)它是否支持Mesh网络?
2)它是否支持cc2630作为协调器,路由器,终端设备?
3)是否使用相同的Linux网关(即Linux HA网关)?
4)我们是否可以将cc2630用作ZNP和BBB?
5)是否可以在3.0 与z-st382.2a 1.2 之间进行通信(例如,带有z-stack 3.0 的cc2538/30和带有z-stack 1.2 的cc2630。2.a)
我之所以对cc2630感兴趣,是因为它的功耗低,非常适合电池供电的设备。
请就我的申请发表您的意见。
此致
直流