请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题:CC2530中讨论的其他部件Climax开关(终端设备):
模块:TI CC2530
IEEE地址:0.0124万B00061A7ED5</s>0.0061万
网络地址:9354
父交换机(运行TI示模板固件)(路由器):
模块:TI CC2530
IEEE地址:0.0124万B000440541F</s>0.00440541亿
网络地址:82E9
首次测试,climax开关(0.0124万B00061A7ED5)是0.0061万是我们的开关(0.0124万B000440541F)的0.00440541亿的子项。
它运行良好,直到一天后,空调开关停止工作。
来自climax开关的所有数据请求均未获得任何确认。
在父交换机邻居列表中,没有climax Switch (9354)。 它丢失。
有什么想法会发生什么? 所附Ubiqua日志。
谢谢你。