This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 父邻居列表中缺少climax开关

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/614896/climax-switch-missing-from-parent-neighbour-list

主题:CC2530中讨论的其他部件

Climax开关(终端设备):
模块:TI CC2530
IEEE地址:0.0124万B00061A7ED5</s>0.0061万
网络地址:9354

父交换机(运行TI示模板固件)(路由器):
模块:TI CC2530
IEEE地址:0.0124万B000440541F</s>0.00440541亿
网络地址:82E9

首次测试,climax开关(0.0124万B00061A7ED5)是0.0061万是我们的开关(0.0124万B000440541F)的0.00440541亿的子项。
它运行良好,直到一天后,空调开关停止工作。
来自climax开关的所有数据请求均未获得任何确认。
在父交换机邻居列表中,没有climax Switch (9354)。 它丢失。

有什么想法会发生什么? 所附Ubiqua日志。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../CCTV-Climax-Switch-Problem.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到climax设备仍在对数据包1.5249万进行轮询,并从路由器0x82E9获取MAC ack。 但是,在#1.5275万上进行的轮询没有从路由器0x82E9获得MAC ack,并且日志结束。 您的意思是什么,它停止工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于设备正在进行轮询,因此应检查将命令开/关发送到该climax交换机的路由器。 确保首先成功发送命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当向该气候开关发送命令开/关时,它不会响应。 发送标识命令也失败。 发送到climax开关的任何命令都将失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发送命令时,终端设备是否仍在进行轮询并从其父节点获取MAC ack?