This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何在CC2530中访问GPIO?

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/634399/cc2530-how-can-i-access-gpio-in-cc2530

部件号:CC2530

你(们)好  

我有这个电路

我将簧片继电器连接到引脚1.5 ,并用1K电阻器将其脉冲起来

现在,我想在触发时阅读它

我应该包括什么库才能做到这一点?

什么功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考hal_key.c来了解如何设置GPI中断服务并将密钥事件发送到应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    /*中断选项-启用或禁用*/
    #define HAL_KEY_INTERRUST_DISABLE 0x00
    #define HAL_KEY_INTERRUINT_ENABLE 0x01
    
    /*密钥状态- SHIFT或nornal */
    #define HAL_KEY_STATE _NORMAL 0x00
    #define HAL_KEY_STATE 0x01
    
    #define HAL_KEY_SW_1 0x01 // Joystick up
    #define HAL_KEY_SW_2 0x02 // Joystick right
    #define HAL_KEY_SW_5 0x04 // Joystick center
    #define HAL_KEY_SW_4 0x08 // Joystick Left
    #define HAL_key_SW_3 0x10// Joystick down
    
    #define HAL_SW_20 /SW_keys
    可用
    
    时#20
    #define HAL_KEY_UP 0x01 // Joystick Up
    #define HAL_KEY_RIGHT 0x02 // Joystick Right
    #define HAL_KEY_CENTER 0x04 // Joystick center
    #define HAL_KEY_LEFT 0x08 // Joystick Left
    #define HAL_KEY_DOWN 0x10 // Joystick Down
    
    /* buttons */
    #define HAL_PUSH_button_RIGHT 0x01 // button #define HAL_LEFT #define
    HAL_0x02 button /HAL_SELECT button
    #define button #define HAL_0x04
    HAL_KEY_BUTTON向上 0x40 //向上按钮
    #define HAL_KEY_BUTTON向下按钮0x80 //向下按钮 

    它适用于具有操纵杆和按钮等的某些板

    他们不会对其进行注释以了解他们配置为HAL_PUSH_BUTTON _RIGHT的引脚

    只需看看那些荒谬的代码。

    端口的哪个位置是单个引脚? 我如何知道他们在该代码中谈论的PIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以研究SW6相关代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太令人困惑了,太令人困惑了