This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:USB软件狗驱动程序

Guru**** 2754665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/660551/cc2531-usb-dongle-driver

部件号:CC2531

尊敬的各位:

   我按照《CC2531EMK快速入门指南》安装软件包监听器并将CC2531 USB加密狗插入计算机, 但是,用户的指导员说它将自动完成驱动程序安装时,无法识别它,是否有任何地方可以找到CC2531 USB Dongle的驱动程序,以便计算机可以识别加密狗?

  此致

    Xian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试在C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \SmartRF Tools \Drivers\Cebal下使用cebal驱动程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

       我尝试在文件Win32_32bit_x86中安装Cebal2,但它不起作用。

       然后我尝试在设备管理器中更新CC2531的驱动程序,尝试浏览两个文件(未认证和WIN_32bit_x86)中的驱动程序,但仍然无法正常工作。

        cebal中的两个文件如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以指定将哪个嗅探器固件下载到CC2531EMK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了第二个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了第二个(2.18 .1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将连接的固件下载到CC2531EMK以再次进行测试。

    e2e.ti.com/.../8585.sniffer_5F00_fw_5F00_cc2531.zip</s>2531.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何将此固件下载到CC2531EMK中?
    实际上,另一台计算机现在可以使用此加密狗,所以我很困惑为什么这台计算机不能在相同的过程后完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用CC调试器将固件下载到CC2531EMK。 两台不同的计算机使用什么Windows操作系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我现在没有CC调试器,是否有其他方法?

    此外,这两台计算机都使用Windows 10。

    此致

     Xian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须使用CC调试器或SmartRF05EB对CC2531EMK进行编程。